结果:找到"开关二极管 TVS二极管",相关内容1000条
  • 开关二极管与TVS二极管的不同点有哪些?
  • 二极管作为电子电路中重要的半导体器件,种类繁多,每种二极管都有其特定的功能和应用。开关二极管和TVS二极管是其中两种常见的类型。工作原理开关二极管开关二极管是一种专门用于高速开关操作的二极管。其主要特点是具有极短的正向恢复时间和反向恢复时间,能够在极短的时间内从导通状态转换到截止状态,或从截止状态转换到导通状态。开关二极管通常采用PIN结构,其中I层(本征区)非常薄,以减少载流子的存储和加快恢复速度。TVS二极管TVS二极管是一种专门用于保护电路免受瞬态电压(如浪涌电压、静电放电等)冲击的二极管。当电路中的电压突然超过TVS二极管的击穿电压时,TVS二极管会迅速进入低阻态,将过电压钳位在安全...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-06-25 09:41:00
  • TVS二极管如何识别判断?
  • TVS二极管是一种常用的过压保护元件,其主要功能是在电路遭受瞬态高压冲击时迅速响应,吸收高能量的冲击波,从而保护电路中的敏感元件不被损坏。正确识别和判断TVS二极管的性能及状态对于保障电子设备的稳定运行至关重要。1.外观识别TVS二极管在外观上与普通二极管相似,但通常标有特定的型号和标志,这些可以在元件的封装上直接找到。常见的封装形式包括DO-41,DO-15,SMC等。用户在识别时需要注意以下几点:型号识别:型号通常包括TVS的电压等级、功率等级等信息,例如“1.5KE400A”表示该TVS二极管的耐压为400V,功率为1500W。品牌标志:知名品牌如Vishay,Littelfuse,S...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-18 10:00:00
  • TVS二极管的优点有哪些?
  • TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
  • 开关二极管代换原则有哪些?
  • 开关二极管在电路中的主要作用是控制电流的方向,保护电路不受反向电流的损害。然而,在实际的设计和维修过程中,原始元件可能因为各种原因(如生产停产、性能提升需求等)需要被其他型号的二极管代替。在进行开关二极管的代换时,应遵循一些基本原则,以确保电路的正常工作和性能不受影响。1.正向导通压降和电流承受能力开关二极管的主要参数之一是正向导通压降(V_F),这影响着电路的功耗和热管理。在选择替代二极管时,应确保其正向导通压降与原二极管相似或更低。此外,考虑到安全和可靠性,替代二极管的正向电流(I_F)承受能力应等于或大于原二极管。2.反向恢复时间开关二极管的另一个重要参数是反向恢复时间(t_rr),这...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-07 09:46:00
  • TVS二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
  • TVS二极管和ESD静电二极管都是常见的保护元件,用于防止电路受到瞬态过电压和静电放电的损害。尽管它们在保护电路方面有相似之处,但两者在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的区别。1.工作原理TVS二极管瞬态抑制二极管主要用于抑制电路中的瞬态过电压。它在正常工作状态下处于高阻抗状态,当电压超过特定阈值时,它迅速变为低阻抗状态,将过电压引导到地,从而保护被保护设备。这种工作原理使其在雷击、电感耦合、电源抖动等场景下起到非常有效的保护作用。ESD静电二极管ESD静电二极管主要用于防止静电放电对电子元器件的损害。它在正常工作状态下同样处于高阻抗状态,但当受到静电冲击时,它迅速导通,将静电放电的...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,静电 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-25 09:46:00
  • 开关二极管在智能家居家电领域有什么作用?
  • 开关二极管广泛应用在智能家居中,开关二极管在电路中的作用有哪些?1.能效提升开关二极管是一种具有单向导电性质的半导体器件。在智能家电中,它可以用于电源的整流过程。通过将交流电转换为直流电,开关二极管可以提高能效,减少能量浪费。这对于追求节能环保的智能家居产品至关重要。2.电源管理在智能家电系统中,合理的电源管理是确保设备高效运行的关键。开关二极管可以用于电源开关,实现对电路的有效控制。通过在电路中引入开关二极管,可以实现设备的快速启动和停止,提高电源管理的智能化水平。3.电源逆变智能家居设备通常需要不同电压和电流的电源供应。开关二极管在逆变器中的应用可以实现直流电源向交流电源的转换,满足各种...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-17 09:35:00
  • 开关二极管在保护板中的作用是什么?
  • 开关二极管在电子领域中广泛应用,尤其在保护板中发挥着重要作用。保护板是电路系统中的关键组件,其主要任务是保护其他元件免受电压过高或反向电压的损害。开关二极管在保护板中的功能和优势有哪些?开关二极管的主要功能之一是防止反向电压的危害。在电路中,由于一些特殊情况或设备操作不当,可能会出现反向电压的情况,这可能对其他元件造成损害。开关二极管具有低反向漏电流的特性,可以迅速将反向电压截断,有效地保护电路中的其他元件。这种迅速响应的特性使其在保护板中成为理想的选择。开关二极管在保护板中还能有效地防止电压过高引起的损害。在电子系统中,由于各种原因,例如电源波动或突发电压脉冲,电路中的元件可能会受到过高的...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-08 09:54:00
  • 开关二极管在网络通讯有什么作用?
  • 开关二极管作为一种基础的半导体器件,广泛的应用在网络通讯电路中,那么,开关二极管在网络通讯应用电路中有什么作用?开关二极管在信号调制和解调中扮演着重要的角色。在数字通信中,数据以数字信号的形式传输。开关二极管通过其快速的开关特性,能够在数字信号的高低电平之间快速切换,实现信号的调制和解调。这一过程是数字通信系统中基础且不可或缺的步骤,直接影响着通信系统的稳定性和数据传输的准确性。开关二极管在数据存储和读取过程中发挥了重要作用。随着数据量的不断增加,存储器的性能和容量需求也在迅速提升。开关二极管作为存储器中的基本元件,可以被用于构建存储单元。在快速存取和高密度存储方面,开关二极管具有优越的特性...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-02 09:36:00
  • TVS管选型注意事项
  • 1、最高工作电压Vrwm在电路正常工作情况下,TVS应该是不工作的,即处于截止状态,所以TVS管的截止电压应大于线路上最高工作电压。这样才能保证TVS在电路正常工作下不会影响电路工作。但是TVS的工作电压高低也决定了TVS钳位电压的高低,在截止电压大于线路正常工作电压的情况下,TVS工作电压也不能选取的过高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择VRWM时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力。2、VC钳位电压TVS钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压,VC与TVS的雪崩击穿电压及IPP都成正比。对于同一功率等级的TVS,其击穿电压越高VC也越高。3、Ir漏电流...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: TVS 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-18 14:37:00
  • 开关二极管能用肖特基二极管替换吗?
  • 答:不可以,下面是开关二极管和肖特基二极管的区别。肖特基二极管则是利用金属和半导体面接触产生的势垒(barrier)整流作用,这个接触面称为“金属半导体结”,其全名应为肖特基势垒二极管,简称为肖特基二极管。现有肖特基二极管大多数是用硅(Si)半导体材料制作的。20世纪90年代以来,出现了用砷化镓(GaAs)制作SBD。Si-SBD的特点是:正向压降PN结二极管的UDF低,仅为后者的1/2~1/3;trr约为10ns数量级;适用于低电压(小于50V)的功率电子电路中(当电路电压高于100V以上时,则要选用PIV高的SBD,其正向电阻将增大许多)。肖特基二极管属于大电流、低功耗、超高速半导体整流...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 肖特基 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-07-13 14:12:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: